请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54325 尊敬的先生
TPS54325数据表示例 A/us 中的瞬态负载测试条件是什么?
我们使用此 IC 设计12v 转5V_4A 或12V 转1.0V_4A 电路、客户需要2A/us 的瞬态负载测试条件。
IC 性能能否满足此测试条件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.