This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54325:TPS54325数据表示例 A/us 中的瞬态负载测试条件是什么?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903433/tps54325-what-is-the-transient-load-test-condition-in-the-tps54325-datasheet-example-a-us

器件型号:TPS54325
尊敬的先生
TPS54325数据表示例 A/us 中的瞬态负载测试条件是什么?

我们使用此 IC 设计12v 转5V_4A 或12V 转1.0V_4A 电路、客户需要2A/us 的瞬态负载测试条件。
IC 性能能否满足此测试条件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Mick  

    负载瞬态压摆率为2.5A/us。  

    TPS54325采用 DCAP2控制、具有极佳的负载瞬态性能、我认为它可以满足您的要求。  

    此外 、TPS54325是3A 器件、无法支持4A 负载。