This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24259:运输模式

Guru**** 2766815 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24259, BQ25896, BQ25601, BQ24298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902815/bq24259-shipping-mode

器件型号:BQ24259
主题中讨论的其他器件: BQ25896BQ25601BQ24298

你(们)好

我计划在设计中使用 bq24259充电器。 使用本产品时、仅由电池供电。 关闭时、应关闭所有内部电子器件的电源。 我计划为此使用运输模式、并让微控制器通过 I2C 总线开启 BATFET。 有一个按钮用于开/关和其他 HMI 任务。 短按会将其打开、长按会将其关闭。 该按钮将连接到 QON 引脚和微控制器。

QON 上的导通检测是基于上升侧或电平吗?

当 BATFET 通过 I2C 总线关闭并且由于我们的长按关闭操作而 QON 仍然处于高电平时、会发生什么情况?

在 STOP 命令之后或之前完成 I2C 写入命令后、BATFET 是否会关闭?

BATFET 关断时、微控制器的电源将会丢失。 发生这种情况时、是否有将 bq24259上的 I2C 总线保持在锁定状态的风险?

何时执行上电复位? 如果电池电压始终存在、则在连接充电器时是否存在任何上电复位?

此致

Magnus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    /QON 引脚只能用于退出运输模式。  您必须使用 REG07中的 BATFET 禁用位进入运输模式。  

    关于 Q1、第14页的 d/s 图11显示了至少2ms 的从低到高转换加上高电平、以退出运输模式。

    关于 Q2、由于这不是/QON 的预期操作、我必须在实验中进行测试以确认操作。

    关于 Q3、BATFET 在 I2C 写入推荐 REG07[5]后关闭 A < 1ms。

    关于 Q4、     在微控制器断电之前、与充电器的所有 I2C 通信必须完成(停止和 ACK)。  否则 、充电器的 I2C 引擎可能会保持锁定状态。  我建议在  运输模式之前、BATFET 关闭是最后一次与充电器的 I2C 通信 、并且 SYS 和 BAT 上有足够的电容 来保持微控制器活动足够长的时间以完成通信。  BQ25896等较新的充电器具有另一个位、可在 I2C 命令之后针对 运输模式启用延迟。  BQ25601等最新充电器具有 I2C 计时器、可防止 I2C 锁定。

    关于 Q5、 在充电器退出运输模式后会发生上电复位。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 对我们来说、bq24298可能是更好的选择。 它似乎具有 BATFET 关闭延迟以及执行硬复位的可能性。

    如果 QON 引脚在 I2C 关断命令和 BATFET 关断点之间的延迟时间内接收到一个新的有效高电平到低电平转换、会发生什么情况。 它会被忽略还是会使充电器再次激活?

    如果忽略它、微控制器是否可以通过 I2C 更改 BATFET 控制位并避免关断?

    此致

    Magnus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Magnus、

    我们尚未测试如果/QON 转换在延迟时间内发生会发生什么情况、因此很难进行测试。  我怀疑它将被忽略、因为 BATFET 尚未处于运输模式。

    理论上、主机应能够在延迟时间内执行 I2C 写入、以防止 IC 进入运输模式。  但是、再说一次、我们尚未对此进行测试、因此很难进行测试。

    此致、

    Jeff