尊敬的*:
在该 EVM https://www.ti.com/lit/ug/snvu440a/snvu440a.pdf?ts=1588749837292中 、低侧 MOSFET 具有 D2肖特基 二极管 和 RC 缓冲器。
您能告诉我们如何选择和计算二极管和缓冲器吗?
您是否有有关此二极管的应用手册、以及这如何提高效率?
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的*:
在该 EVM https://www.ti.com/lit/ug/snvu440a/snvu440a.pdf?ts=1588749837292中 、低侧 MOSFET 具有 D2肖特基 二极管 和 RC 缓冲器。
您能告诉我们如何选择和计算二极管和缓冲器吗?
您是否有有关此二极管的应用手册、以及这如何提高效率?
此致。
您好、d_zero、
感谢您提出问题并在设计中考虑使用 LM5175。
添加肖特基二极管有助于在两个开关之间的死区时间内减少 MOSFET 上的压降。 如果肖特基二极管未组装、MOSFET 的体二极管将导通。 通常、体二极管的正向压降可以是1V 或更高。 肖特基二极管具有较低的压降、从而提高效率。 LM5175的死区时间为55ns
缓冲电路可以通过多种不同的方式进行计算。 此博客中介绍了其中一种最简单的方法。 我建议使用这种技术。
谢谢、
Garrett