This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:低侧 MOSFET 上的肖特基二极管和 RC 缓冲器

Guru**** 2593910 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902806/lm5175-schottky-diode-and-rc-snubber-on-low-side-mosfet

器件型号:LM5175

尊敬的*:

在该 EVM https://www.ti.com/lit/ug/snvu440a/snvu440a.pdf?ts=1588749837292中 、低侧 MOSFET 具有 D2肖特基 二极管 和 RC 缓冲器。

您能告诉我们如何选择和计算二极管和缓冲器吗?

您是否有有关此二极管的应用手册、以及这如何提高效率?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、d_zero、

    感谢您提出问题并在设计中考虑使用 LM5175。

    添加肖特基二极管有助于在两个开关之间的死区时间内减少 MOSFET 上的压降。 如果肖特基二极管未组装、MOSFET 的体二极管将导通。 通常、体二极管的正向压降可以是1V 或更高。 肖特基二极管具有较低的压降、从而提高效率。 LM5175的死区时间为55ns

    缓冲电路可以通过多种不同的方式进行计算。 此博客中介绍了其中一种最简单的方法。 我建议使用这种技术。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢重播。

    1)

    对于散射型二极管、压降越低越好、二极管的额定电流又如何呢?

    如果 DCDC 的额定电流输出为2A、如何选择有关该电流的二极管?

    还有任何有关肖特基二极管电容的问题吗?

    2) 2)我将尝试缓冲器计算。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D_ZERO、

    二极管的平均电流额定值可能相对较小、因为每个周期只导通大约~55ns (死区时间)。 要找到真正的压降、请查看瞬时正向电压与电流的关系曲线。 电流 ill 只是峰值电感器电流。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett