请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24650 尊敬的 Sirs:
我们使用 BQ24650为12V LiFePo4电池设计了电池充电器。
该电路不能按预期工作、在输出端、直流电压呈现常规电压骤降、最大充电电流为250mA。
即使没有连接负载、我们也可以注意到输出中的上述下降。
我连接了示波器上的电路和3个图、其中显示了负载为250mA、100mA 且无负载时的电压输出。
电路的设计遵循 EVM 的原理图。
您是否对电路可能出现的问题有任何了解?
此致、
米歇尔