This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:低充电电流

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902877/bq24650-low-charging-current

器件型号:BQ24650

尊敬的 Sirs:

我们使用 BQ24650为12V LiFePo4电池设计了电池充电器。

该电路不能按预期工作、在输出端、直流电压呈现常规电压骤降、最大充电电流为250mA。

即使没有连接负载、我们也可以注意到输出中的上述下降。

我连接了示波器上的电路和3个图、其中显示了负载为250mA、100mA 且无负载时的电压输出。

 电路的设计遵循 EVM 的原理图。

您是否对电路可能出现的问题有任何了解?

此致、

米歇尔

e2e.ti.com/.../7245.page1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michele、

      我看不到这些照片中的时间刻度。 BQ24650具有电池缺失检测功能、在 IC 灌/拉电流以检测电池是否存在时、输出电压会下降。 测试期间是否已连接电池? 如果突降间隔为500ms、则这是执行电池不存在检测的 IC、是电池不存在时的预期行为。 "load"表示 CC 负载吸收了上述电流值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    感谢您的快速回复。  

    波形是在电子负载下获得的、但它们与连接的电池非常相似。

    我们发现电路板上的电阻值不正确、在组装过程中出错。

    现在、电路按预期工作。  

    感谢您的支持。

    米歇尔