This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:2个 bq25601并联充电的问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902738/bq25601-question-for-2pcs-bq25601-in-parallel-charging

器件型号:BQ25601
主题中讨论的其他器件: BQ25890

各位专家:

我们的客户正在使用2个 bq25601进行评估、以实现并行充电、如下图所示、您能帮您再次检查我们的器件是否正常? 他们的原理图是否有任何问题? 最大充电功率为18W。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家:

    对此问题有什么意见? 客户正在等待我们的反馈。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.有关 BQ25601原理图、请访问 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/890624 了解 I2C 控制型 BQ2560X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示。

    2.对于双充电器设计、

    1) 1) BQ25601只有一个 I2C 地址、因此不建议在只有一台主机的同一系统中使用两个 BQ25601器件。 可以在 同一系统中使用一个 BQ25601和一个 BQ2589x (例如 BQ25890)。

    2) 2)请参阅  http://www.ti.com/lit/an/slyt651/slyt651.pdf 以了解并联双充电器设计示例。

    谢谢、

    宁。