This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61253A:在 PWM 模式中增加轻负载的电感

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61253A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902630/tps61253a-increase-inductance-for-light-load-in-pwm-mode

器件型号:TPS61253A

我决定 在我的设计中使用 TPS61253A 升压转换器:
VIN = 2.3V ~ 3.7V
Vout = 5V
Iout = 5mA

我更愿意使用 PWM 模式、以便在效率较低的情况下降低噪声。
输出电流为5mA 时、转换器通常处于不连续模式。
增大电感值可以获得 CCM 下的较低电流。

在数据表中、建议的最大有效电感为1.3uHy。
是否可以将电感值增大到高于最大推荐值?
会产生什么后果?

谢谢、
Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    感谢您关注 TPS61253A。

    实际上、如果您将该器件配置为在强制 PWM 模式下工作、即使在极低的负载电流下、转换器也会在 CCM 下工作。 请参阅以下详细说明。 因此您不必担心它。 请使用推荐的电感器。