This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54383EVM:有关 TPS54383EVM 的输入电压范围和最大电流输出的问题

Guru**** 1866200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54383, TPS54383EVM, TPS54386EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902624/tps54383evm-question-about-the-input-voltage-range-and-max-current-output-of-tps54383evm

器件型号:TPS54383EVM
主题中讨论的其他器件:TPS54383TPS54386EVM

您好!  

 TPS5438x 的数据表规定、输入范围为4.5V 至28V、最大输出电流为3A。 但是、EVM 的规格规定、输入范围为9.6V 至13.2V、最大输出电流为2A。

我的设计要求是24V 输入、3.3V 和5V 输出、每个电流为3A。

您能告诉我该 IC 是否适合我的设计要求吗? 如果是、为了满足我的设计要求、我必须在 EVM 电路中进行哪些更改?

谢谢、

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    是的、该 EVM 设计为具有12V 输入的特定用例。  严格地说、您不必更改任何内容、但输入电容器的额定电压仅为25V。 大容量输入电容器 C1对于任何过压情况都不会承受很大的容差。  对于额定电压为35V 的器件、我建议对其进行更改。  输入旁路电容器 C10和 C11为 MLCC 类型。  它们将在96%的额定电压下运行、直流偏置导致的有效电容将非常低。  我会将 C10和 C11替换为额定电压为50V 的10uF 电容器。

    输入电压变化会影响电感纹波峰值电流:

    12V 至3.3V = 0.363A

    24V 至3.3V = 0.431A

    12V 至5V = 0.440A

    24V 至5V = 0.6A

    对于3A 输出、不会过大、因此电感器应该正常。

    TPS54383具有内部补偿功能。  EVM 添加了一些特定于所选输出滤波器组件的外部补偿。  如果您更改它们、则需要重新配置外部补偿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了。 非常感谢您的回答。

    是否可以提供  TPS54383EVM 和  TPS54386EVM 的设计文件?  

     

    谢谢、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    这些是较旧的 PCAD 文件。  我们应该从他们那里编辑 TI 信息。  我可以将它们导入到 Altium 中并执行该操作。  您可以使用 Altium 格式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 Altium 将会是完美的。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我说过的、我必须进行一些编辑。  这对我来说是下班时间。  我明天应该能够获得这些信息。  请直接通过 j (dash) tucker (at) ti (dot) com 与我联系。