主题中讨论的其他器件:TPS54383、 TPS54386EVM
您好!
TPS5438x 的数据表规定、输入范围为4.5V 至28V、最大输出电流为3A。 但是、EVM 的规格规定、输入范围为9.6V 至13.2V、最大输出电流为2A。
我的设计要求是24V 输入、3.3V 和5V 输出、每个电流为3A。
您能告诉我该 IC 是否适合我的设计要求吗? 如果是、为了满足我的设计要求、我必须在 EVM 电路中进行哪些更改?
谢谢、
Jeff
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
TPS5438x 的数据表规定、输入范围为4.5V 至28V、最大输出电流为3A。 但是、EVM 的规格规定、输入范围为9.6V 至13.2V、最大输出电流为2A。
我的设计要求是24V 输入、3.3V 和5V 输出、每个电流为3A。
您能告诉我该 IC 是否适合我的设计要求吗? 如果是、为了满足我的设计要求、我必须在 EVM 电路中进行哪些更改?
谢谢、
Jeff
Jeff、
是的、该 EVM 设计为具有12V 输入的特定用例。 严格地说、您不必更改任何内容、但输入电容器的额定电压仅为25V。 大容量输入电容器 C1对于任何过压情况都不会承受很大的容差。 对于额定电压为35V 的器件、我建议对其进行更改。 输入旁路电容器 C10和 C11为 MLCC 类型。 它们将在96%的额定电压下运行、直流偏置导致的有效电容将非常低。 我会将 C10和 C11替换为额定电压为50V 的10uF 电容器。
输入电压变化会影响电感纹波峰值电流:
12V 至3.3V = 0.363A
24V 至3.3V = 0.431A
12V 至5V = 0.440A
24V 至5V = 0.6A
对于3A 输出、不会过大、因此电感器应该正常。
TPS54383具有内部补偿功能。 EVM 添加了一些特定于所选输出滤波器组件的外部补偿。 如果您更改它们、则需要重新配置外部补偿。