Other Parts Discussed in Thread: UCC256403, UCD7138, UCD3138A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256403 主题中讨论的其他器件: UCD7138、 UCD3138A
您好!
我正在设计具有以下规格的电动汽车电池充电器。 我决定使用直流/直流转换器的半桥 LLC 拓扑
VIN= 400VDC
Vout=(40-60) VDC
Iout=35A
最大功率=2000W
我想知道我们是否可以将 UCC256403与栅极驱动器搭配用于上述应用!!
如果上述控制器不适用、请建议使用 TI 的任何其他 LLC 谐振控制器。
此致、
Biswajit