This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:适用于2.0 kW 电池充电器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256403, UCD7138, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902097/ucc256403-suitability-for-2-0-kw-battery-charger

器件型号:UCC256403
主题中讨论的其他器件: UCD7138UCD3138A

您好!

我正在设计具有以下规格的电动汽车电池充电器。 我决定使用直流/直流转换器的半桥 LLC 拓扑

VIN= 400VDC

Vout=(40-60) VDC

Iout=35A

最大功率=2000W

我想知道我们是否可以将 UCC256403与栅极驱动器搭配用于上述应用!!

如果上述控制器不适用、请建议使用 TI 的任何其他 LLC 谐振控制器。

此致、

Biswajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC256403控制器本身并不主导可用于的功率级别。  根据栅极电荷、米勒 平坦区以及栅极驱动电流和热性能、您所驱动的 FET 确实具有更大的影响。

    以下链接提供了有关设计多 kW 电源的培训演示、您可能会发现该演示有助于您进行设计和选择正确的电源控制器。 training.ti.com/designing-multi-kw-power-supply-systems KW 参考设计&tisearch=Search-EN-万物

    我们还有许多参考设计可用于帮助设计过程。  通过以下链接、您将获得使用 UCD7138/UCD3138A 的1kW 设计

    此致、