This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:裕度功能/波形检查

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160221/ucd90320-margin-function-waveform-check

器件型号:UCD90320

您好:

如果具有启用裕度功能的电源轨的平均值无法达到预期值、该怎么办?

增大/减小 PWM 频率?

-

2.是否可以使裕度函数的容差保持在+/- 0.5%以内?

-

3.由于这是我第一次使用裕度函数,您能否帮助检查以下波形是否正常?

* VR 是  TPS568215RNNR,裕度高/低是+/- 5%

*第一个波形是单次波形,第二个波形是1k acqs。

* 0.9V 有两个相位

(1) 0.9V (高裕度= 0.945V、低裕度= 0.855V)

=>高裕度:  

0.9V_LEO1

-

-

0.9V_LEO2

-

-

=>裕度低

0.9V_LEO1

-

-

0.9V_LEO2

-

-

-

(2) 1.1V (裕度高= 1.155V、裕度低= 1.045V)

=>高裕度

=>裕度低

-

-

-

(3) 1.2V (裕度高= 1.26V、裕度低= 1.14V)

=>高裕度

=>裕度低

-

-

-

(2) 1.8V (裕度高= 1.89V、裕度低= 1.71V)

=>高裕度

=>裕度低

-

-

-

(2) 5V (裕度高= 5.25V、裕度低= 4.75V)

=>高裕度

=>利润低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以减小 R3和/或 R4值以 增大裕度电压范围。

    2.我不确定您在这里的意思是什么:您想减少纹波吗?

    3. 只要您的系统可以接收信号,它们就可以正常工作。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.是的

    例如、我要将裕度设置为高电平、正常值、即1.89V。

    是否可以使纹波(p-p)小于1.89mV (+- 0.5%)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如果纹波太大、您可以降低频率或增大 C1值。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    `Hi Yihe:

    您能否根据我的测量结果提供 R3/R4/C1/F DPWM 值的建议值?

    1. 0V9_LEO1:

    R3/R4 = 66.5k Ω、C1 = 180p F、FVR = 400kHz、F DPWM = 1MHz、占空比= 18%

    =>裕度高目标(正常)= 0.945V,Vpp < 9.45mV

    测量平均值= 0.939V、Vpp=14mV

    =>低裕度目标(正常)= 0.855V,Vpp < 8.55mV

    测量平均值= 0.8491V、Vpp=12mV

    -

    2. 0V9_LEO2:

    R3/R4 = 66.5k Ω、C1 = 180p F、FVR = 400kHz、F DPWM = 1MHz、占空比= 18%

    =>裕度高目标(正常)= 0.945V,Vpp < 9.45mV

    测量平均值= 0.9359V、Vpp=10.4mV

    =>低裕度目标(正常)= 0.855V,Vpp < 8.55mV

    测量平均值= 0.8487V、Vpp=13.6mV

    -

    3V1

    R3/R4 = 54.9k Ω、C1 = 220p F、FVR = 400kHz、F DPWM = 1MHz、占空比= 18%

    =>裕度高目标(正常)= 1.155V,Vpp < 11.55mV

    测量平均值= 1.141V、Vpp=20.4mV

    =>低裕度目标(正常)= 1.045V,Vpp < 10.45mV

    测量平均值= 1.04V、Vpp=22.8mV

    -

    4. 1V2

    R3/R4 = 84.5k Ω、C1 = 1n F、FVR = 1.2MHz、F DPWM = 200kHz、占空比= 18%

    =>裕度高目标(正常)=  1.26V,Vpp <  12.6mV

    测量平均值= 1.229V、Vpp=20mV

    =>低裕度目标(正常)=  1.14V,Vpp <  11.4mV

    测量平均值= 1.133V、Vpp=18.8mV

    -

    5.1V8

    R3/R4 = 20k Ω、C1 = 3.3n F、FVR = 1.2MHz、F DPWM = 500kHz、占空比= 18%

    =>裕度高目标(正常)=  1.89V、Vpp <  18.9mV

    测量平均值= 1.884V、Vpp=22mV

    =>低裕度目标(正常)=  1.71V,Vpp <  17.1mV

    测量平均值= 1.701V、Vpp=35.6mV

    -

    6. 5V

    R3/R4 = 13.7k Ω、C1 = 5.6n F、FVR = 1.2MHz、F DPWM = 300kHz、占空比= 18%

    =>裕度高目标(正常)= 5.25V,Vpp < 52.5mV

    测量平均值= 5.238V、Vpp=222mV

    =>低裕度目标(正常)= 4.75V,Vpp < 47.5mV

    测量平均值= 4.739V、Vpp=208mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否使用了该工具并提供了所有正确的输入? 在另一篇文章中、我看到输入不匹配。  

    如果纹波太大、则降低 PWM 频率或增加 C1。 您已经在自己的电路板上进行了测试。

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe:

    如果裕度低的测量平均值低于我想要的值、但裕度高则可以。

    我需要增加或减少哪个部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    下面的百分比是多少? 这是纹波还是平均电压?  

    是否可以接受增大裕度低阈值?

    您是否更改了 fsw 以查看?  

     此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe:

    感谢你的帮助。

    在放大 Vout 范围和调谐裕度高设置后、我可以获得所需的值。

    -

    另一个问题:

    要同时降低高裕度和低裕度纹波、除了 增大 C1的值外、我还能做什么其他操作?

    增加软启动时间?

    * P1V2的纹波标准小于12mV,带宽为100MHz。

    但是、正如您看到的、最大 无论裕度高还是低、值都超过12mV。

    => P1V2_1裕度高


    => P1V2_1裕度 低

    => P1V2_2裕度高

    => P1V2_2 裕度 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    有两种方法可以减少纹波:

    降低 Fsw 或增大 C1。

    此致

    Yihe