This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:有关 SYNC、SW...的问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163862/lm25116-question-about-sync-sw

器件型号:LM25116

你(们)好

我的客户有 SCH 审核和查询。

1.检查

  :我的客户不想松开电路图。 如果您告诉我您的电子邮件地址、我会向您发送一条电路、请查看。

2.同步

 :有三个输出电压和三个 lm25116。
  使用 SE555D 提供同步信号。
  SE555D 的输出为5V、建议的100pF 将电压降低至2.5V。 (同步频率:200kHz)

  
 然后、将输入2.5V 电压以同步 LM25116、是否存在任何问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David  

    关键点是 RT 引脚上的电压。 RT 引脚电压应升至3.95V 以上、降至2.6V 以下、 并且检测到的脉宽应大于100ns

    如果您将电子邮件留在此处、我可以与您联系。  

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    我的电子邮件: david.kim2@arrow.com。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    离线问题、此 E2E 主题将关闭。