请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25116 你(们)好
我的客户有 SCH 审核和查询。
1.检查
:我的客户不想松开电路图。 如果您告诉我您的电子邮件地址、我会向您发送一条电路、请查看。
2.同步
:有三个输出电压和三个 lm25116。
使用 SE555D 提供同步信号。
SE555D 的输出为5V、建议的100pF 将电压降低至2.5V。 (同步频率:200kHz)

然后、将输入2.5V 电压以同步 LM25116、是否存在任何问题?
谢谢