This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:即使温度低于 Tshutdown 也会触发 COT、并且在 COT 恢复延迟过后也无法恢复

Guru**** 2580925 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136681/bq40z60-cot-is-triggered-even-though-the-temperature-is-below-tshutdown-and-it-is-also-unable-to-recover-after-the-cot-recovery-delay-elapsed

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好、

我发现当 FET 温度远低于关断时触发 COT (温度范围内的充电)、我还注意到 COT 在经过 COT 恢复延迟时间后无法恢复。

 是否有其他条件可以在 Tshutdown 之外触发 COT? 为什么 COT 无法恢复?

谢谢

-亨德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hendra、

    我不认为 COT 使用测量仪表的 FET 温度读数、而是使用内部温度。 此外、OTC 和 COT 保护也不同、具有不同的恢复方法。

    您能否共享显示行为的 BQStudio 日志文件以及.gg 文件?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    抱歉、我忘记告诉您我已启用温度模式的"TSint Mode"、我认为它会使 FET 温度值始终与内部温度相同。 cmiiw

    e2e.ti.com/.../bat38.gg.csv

    随附 gg.csv 文件

    谢谢

    -亨德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我认为这是 COT、而不是 OTC、

    以下是发生问题时捕获的位寄存器:

    感谢你的帮助

    -亨德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hendra、

    COT 和内部温度不使用相同的测量方法、COT 使用将在硬件中实现的比较器、IC 中基本上有2个裸片、 一个用于充电器、一个用于监测计和 COT 寄存器、直接从充电器芯片读取。

    这似乎意味着 IC 中存在一个较小的点、它比其他器件加热得更多、以便根据数据表中的比较器电平触发 COT。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Wyatt、

    关于 COT 恢复、您是否知道为什么在5秒延迟时间后未清除 COT?

    谢谢

    -亨德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hendra、

    我怀疑 IC 仍然不够冷却、无法释放保护、如果您将温度冷却得远低于 COT 是否清除阈值或是否已永久设置?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    它被永久置位、清除 COT 标志的唯一方法是按下 BQstudio 的 RESET 命令。  

    我再现了这个问题、我使用加热器鼓风机加热了芯片。 当内部温度上升到140摄氏度以上时、COT 被触发。 COT 标志始终为红色,即使温度已经比 Tshutdown 冷却得低得多,恢复延迟时间(5s)也是如此。

    谢谢

    -亨德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hendra、

    我将尝试在我们的 EVM 上复制测试、您是否能够在多个监测计上看到相同的行为、还是仅在一个监测计上看到相同的行为?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我刚刚用另一个测量仪复制了它、发现同样的行为、COT 已永久设置。

    谢谢

    -亨德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hendra、

    您能否共享您的.gg 文件和.srec 文件进行审阅? 我想使用您的确切设置以及默认设置进行测试。

    您是否还能提供一个 SOP、了解您复制该 SOP 的确切方式? 您采取了哪些步骤、复制是否发生了电荷、或者您只是在空闲时加热了 pat?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    在我的测试中 、我 将充电器适配器保持连接、我看到检测到充电电流、 然后使用加热器加热芯片、直到触发 COT、我看到充电电流降至0。 触发 COT 后、我将加热器从芯片上移开、就这样。

    以下是.gg.csv 和.srec (注意、我使用 bq.fs 文件而不是 srec 文件)

    e2e.ti.com/.../8054.bat38.gg.csv

    e2e.ti.com/.../srec-file.zip

    谢谢

    -亨德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hendra、

    感谢您提供的数据、我下周回到办公室时需要做一些测试。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hendra、

    很抱歉耽误了时间、我没有太多时间去实验室尝试重新创建这个。

    很遗憾、我无法重复您看到的问题。 我将继续尝试复制、我相信这可能是我的 EVM 出现的问题。 如果我发现任何问题、我将进行更新。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    非常感谢、我非常感谢您所做的一切努力

    谢谢

    -亨德拉