This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22976:当 Vin=ON=VBIAS=3.3V 时、什么是 Vout

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22976

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941136/tps22976-what-is-vout-when-vin-on-vbias-3-3v

器件型号:TPS22976

由于 TPS22976使用 NMOS 变光栅、当 Vin=ON=VBIAS=3.3V 时、Vout 值是多少?

Will Vout= Vin - 0.6 (二极管值)-(电流* Ron)  

或 Vout = Vin -(电流* Ron)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    当 Vin=ON=VBIAS=3.3V 时:

    Vout= Vin -(I_LOAD * R_ON)(在负载期间)

    Vout = Vin (空载期间)

    在这种情况下没有二极管压降。

    感谢您在设计中选择 TI 电源开关。