This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:切换 IC 所需的最小 CE 脉冲宽度(低电平有效)

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940752/bq24600-to-toggle-the-ic-minimum-required-ce-pulse-width-active-low

器件型号:bq24600

您好!

我在锂离子电池组中使用1S6P 组合。

我 有使用 BQ24600构建充电器。 我将充电电流设置为3A。 当电池组电压为2.7V 时,我正在尝试为电池充电。 充电器以预充电电流(300mA)为电池充电。 它将持续30分钟。 在我的情况下、由于这些1S6P 组合、电池组在30分钟内无法达到3.3V、计时器到期且充电停止。 要复位这些条件、我需要切换 CE 引脚或 POR。 除上述情况外、是否还有其他方法可以重置30分钟计时器? 切换 CE 引脚所需的最小低电平脉冲是多少?

在室温下快速充电时、电池组温度上升到45度以上、充电停止。 有没有其他方法可以使温度不超过45度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Virendra:

      对于重置预充电计时器、这是启动新计时器的唯一2种有效方法。 从数据表的图3中可以看出、禁用电荷非常直接、因此只要您具有至少5us 的 CE 切换脉冲、就可以正常工作。 无论脉冲宽度如何、转换器将在 CE 引脚启用充电后的1.5秒内启用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    感谢您的快速响应。

    快速充电计时器在 CC 周期开始时启动、在 CV 周期开始时终止。 正确吗?  

    此致、

    维伦德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Virendra:

      快速充电计时器将在终止时结束、或者当电池电压高于 VRECHG、降至低于 VRECHG 时结束。 第7.3.15节数据表的计时器故障恢复。