您好!
我在锂离子电池组中使用1S6P 组合。
我 有使用 BQ24600构建充电器。 我将充电电流设置为3A。 当电池组电压为2.7V 时,我正在尝试为电池充电。 充电器以预充电电流(300mA)为电池充电。 它将持续30分钟。 在我的情况下、由于这些1S6P 组合、电池组在30分钟内无法达到3.3V、计时器到期且充电停止。 要复位这些条件、我需要切换 CE 引脚或 POR。 除上述情况外、是否还有其他方法可以重置30分钟计时器? 切换 CE 引脚所需的最小低电平脉冲是多少?
在室温下快速充电时、电池组温度上升到45度以上、充电停止。 有没有其他方法可以使温度不超过45度?