请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122 您好!
I 计算公式(48)、结果为69.59kΩ μ V。
5.3kHz*π* 4mΩ* 50.725kΩ* 10*1030uF*24V/12V= 69.59kΩ
以下68.5kΩ 是否正确? 或者我的使用参数是否错误?
此致、
Kuramochi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
I 计算公式(48)、结果为69.59kΩ μ V。
5.3kHz*π* 4mΩ* 50.725kΩ* 10*1030uF*24V/12V= 69.59kΩ
以下68.5kΩ 是否正确? 或者我的使用参数是否错误?
此致、
Kuramochi