This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:公式(48)

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950038/lm5122-equation-48

器件型号:LM5122

您好!

I 计算公式(48)、结果为69.59kΩ μ V。

5.3kHz*π* 4mΩ* 50.725kΩ* 10*1030uF*24V/12V= 69.59kΩ

以下68.5kΩ 是否正确? 或者我的使用参数是否错误?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    我认为它使用49.9kOhm 作为 fb 电阻器、而不是50.725kOhm。 但您的计算更准确。

    谢谢、

    银城