请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:REF3030 主题中讨论的其他器件: REF3133、 REF3333
您好!
我的客户使用 REF3030 (SOT-23-3)为 MCU 供电(输入3.3V、输出3V):
在 ESD 空气(6kV)测试期间、为 MCU 供电时、3V 电压将下降、从而导致电源重新启动。 
它们还将两个电容 C3011、C3000靠近 IC、但没有任何改进。
如果 REF3030替换为431、则 ESD 测试可通过20kV 测试并满足要求;
TI 是否可以提供帮助或参考设计、或者我是否可以找到更好的 ESD 电压基准 IC?
此致
摇滚