This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3030:REF3030 ESD 问题

Guru**** 2500475 points
Other Parts Discussed in Thread: REF30, REF3133, REF3333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940915/ref3030-ref3030-esd-issue

器件型号:REF3030
主题中讨论的其他器件: REF3133REF3333

您好!

我的客户使用 REF3030 (SOT-23-3)为 MCU 供电(输入3.3V、输出3V):

在 ESD 空气(6kV)测试期间、为 MCU 供电时、3V 电压将下降、从而导致电源重新启动。

它们还将两个电容 C3011、C3000靠近 IC、但没有任何改进。

如果 REF3030替换为431、则 ESD 测试可通过20kV 测试并满足要求;  

  

TI 是否可以提供帮助或参考设计、或者我是否可以找到更好的 ESD 电压基准 IC?

此致

摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    这是意料之外的。 REF30的 HBM 为4kV、因此小于6kV 电路板测试。 我们没有任何高于4kV 的器件。

    如果 您正在寻找要测试的类似器件、我会查看 REF3133和 REF3333。 这些是 P2P 和不同的架构器件。

    REF3333还具有高 HBM = 4kV、因此也很可靠。