主题中讨论的其他器件: TPS54360
您好!
我设计了一个 PCB、根据数字电位器 IC、该 PCB 接受60V 输入并输出5V 至50V 的电压。
这是我第3次/第4次对电路板进行迭代、如果我能让某人查看 PCB 和原理图、因为我对补偿电路有疑问、那将会很棒。
由于输出为范围、补偿值将如何工作? 我使用了 WebBench、对于每个不同的输出电压、补偿电路都会发生变化。
我不想在这里发布原理图和 PCB 布局、因此我可以通过电子邮件将其发送给帮我解决问题的人员、这将非常棒!
此致
Sagar