This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:可变电压输出(60V 输入和5-50V 输出)补偿问题。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560, TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940847/tps54560-variable-voltage-ouput-60v-input-and-5-50v-output-compensation-issues

器件型号:TPS54560
主题中讨论的其他器件: TPS54360

您好!

我设计了一个 PCB、根据数字电位器 IC、该 PCB 接受60V 输入并输出5V 至50V 的电压。

这是我第3次/第4次对电路板进行迭代、如果我能让某人查看 PCB 和原理图、因为我对补偿电路有疑问、那将会很棒。  

由于输出为范围、补偿值将如何工作? 我使用了 WebBench、对于每个不同的输出电压、补偿电路都会发生变化。

我不想在这里发布原理图和 PCB 布局、因此我可以通过电子邮件将其发送给帮我解决问题的人员、这将非常棒!

此致

Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    如果输出电容为陶瓷、则电压会有一些变化(您可以查看 Murata 的在线仿真工具、了解电容随电压的下降情况)。

    有效输出电容和负载电阻设置了主极点、因此、如果在最大 Vout 下进行补偿、则在整个负载范围内应该是良好的。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    感谢你的答复。

    输出电容不是陶瓷电容、而是电解电容。 具体而言、我将 使用两个 VE-101M1JTR-1010并联(2 x 100uF)。

    因此、为了确认、通过使用 webench 并将电压设置为我们想要输出的最大值(50V)、我应该计算补偿、以便它在其余电压下正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    电解电容是恒定的。 但是、该组件的 ESR 可能非常高、并且随温度的变化很大(在冷条件下要高得多)、从而使补偿复杂化(因为它会产生 ESR 零点)。

    建议使用具有低稳定 ESR 的聚合物电解电容器。 TPS54560数据表中提供了补偿指南。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢  的快速回答。

    是的、我之前已经阅读过数据表、因为我们使用电解电容器、我们使用3类电路进行补偿(但它不起作用)。

    根据您的建议、我找到了该聚合物电容器(https://www.mouser.ca/ProductDetail/United-Chemi-Con/HHSD630ELL101MJC5S?qs=sGAEpiMZZMs9%2FSpGH%2Fyc7Oi7G6YMoDvi8VTgYicAe1UU%2FBb%252BDTWekg%3D%3D)

    是否有这样的效果? 其 ESR 为20m Ω。 那么、在50V 下使用该值计算补偿应该起作用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、该电容器看起来更好、但我看到其阻抗在冷态时增加了1.5-2倍。

    通常、 电流模式控制不需要3类补偿、但如果需要额外的相位升压、则上部反馈电阻器上的电容很有用。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、太棒了、我将使用这一个或类似的聚合物电容器、并尝试尽可能降低 ESR。

    因此、只需确认一下、使用低 ESR 聚合物电容器、如果我在50V (我们需要的最大电压)下使用 webench 计算补偿、就足够了?

    您一直很好、谢谢!

    此致

    Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     、请您确认以上内容、以便我可以将问题设置为已解决。 谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、Sagar。 您还可以使用数据表方程来计算补偿组件。 另请查看 TPS54360 Excel 计算器(链接位于 TPS54560产品文件夹中)。

    --

    Tim