大家好、
我将使用 TPS3840-Q1设计 MCU 复位电路、如下所示。
VDD =按钮电池<4.5V
Vthreshold = 2.2V
V PULLUP = 1.8V
上拉寄存器值= 10kohm
输出 I/F =低电平有效开漏
1.您能 不能像数据表中的图19、20那样建议上述条件下的 VOL 曲线?
2. 输出泄漏电流是多少?
3. CT 引脚=开路时的最小复位延时时间(TD)是多少?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我将使用 TPS3840-Q1设计 MCU 复位电路、如下所示。
VDD =按钮电池<4.5V
Vthreshold = 2.2V
V PULLUP = 1.8V
上拉寄存器值= 10kohm
输出 I/F =低电平有效开漏
1.您能 不能像数据表中的图19、20那样建议上述条件下的 VOL 曲线?
2. 输出泄漏电流是多少?
3. CT 引脚=开路时的最小复位延时时间(TD)是多少?
此致、
尊敬的 Abhinav:
1.我想知道这种情况下的实际(典型值) VOL 电压。 看起来 VOL 取决于图20中的 VDD 电压、尤其是在低 VDD 下。 我想知道 VOL、尤其是在 VDD=2.2V、上拉电阻= 10kohm 时。
2.我想知道 ILKGOD)。
图38显示了 Vth=4.9V 版本时的复位延时时间。 我可以将此图用于 Vth=2.2V 版本吗?
此致、