This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840-Q1:电压和泄漏

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937883/tps3840-q1-vol-and-leakage

器件型号:TPS3840-Q1

大家好、

我将使用 TPS3840-Q1设计 MCU 复位电路、如下所示。

VDD =按钮电池<4.5V

Vthreshold = 2.2V

V PULLUP = 1.8V

上拉寄存器值= 10kohm

输出 I/F =低电平有效开漏

1.您能  不能像数据表中的图19、20那样建议上述条件下的 VOL 曲线?

2. 输出泄漏电流是多少?

3. CT 引脚=开路时的最小复位延时时间(TD)是多少?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    如电气特性表以及这些条件下的 VOL 曲线所示、VOL 应约为200mA。 输出泄漏电流、我假设您是指 Ireset? 这会因您的系统而异、但应保持在5mA 以内。 对于最小复位延时时间、此特性可在图38中看到。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    1.我想知道这种情况下的实际(典型值) VOL 电压。 看起来 VOL 取决于图20中的 VDD 电压、尤其是在低 VDD 下。 我想知道 VOL、尤其是在 VDD=2.2V、上拉电阻= 10kohm 时。

    2.我想知道 ILKGOD)。

    图38显示了 Vth=4.9V 版本时的复位延时时间。 我可以将此图用于 Vth=2.2V 版本吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    您的电压(典型值)看起来大约为0.027V

    2.你能澄清这是什么意思吗? 这是泄漏电流吗?

    3.是的,该版本的数据不应因时间延迟而有所差异。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    2是 Ilkg (OD):数据表中的漏极开路输出泄漏电流。

    数据表第18页对其进行了如下描述。

    上拉电阻值决定了实际的 VOL、输出容性负载和输出泄漏电流(ILKG (OD))。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    如数据表中所述、Ilkg (OD)的最大值为90nA。 它可能会更低、因为测试条件描述的是最坏的情况。

    谢谢、

    Abhinav。