This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:在密封模式下读取寿命

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948863/bq40z80-read-lifetimes-in-sealed-mode

器件型号:BQ40Z80

尊敬的 TI 专家:

我们已使用 bq40z80开发了 BMS。 它是一个7S1P Lion 应用。

当器件处于密封模式时、是否有可能读取寿命值?

感谢您的帮助。

Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    遗憾的是、如果这是硬性要求、请离线向我发送一条消息、其中包含您在密封模式下需要的特定寿命参数、我们将看到我们是否可以向下一代此器件添加一些功能。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Kang、

    感谢您的回答。

    我们认为我们需要地址0x4540到0x45c6的所有寿命数据。

    如何向您发送脱机消息? 我已请求你的友谊。
    或者、我应该给您发送一封电子邮件吗?

    谢谢。

    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将接受朋友的请求。 让我们脱机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    好的。 谢谢。

    到目前为止、我在好友列表中看不到您。

    线程中

    我已经了解到、bq40z80的新固件或版本将不再支持测量第7节电池。
    这是否意味着可能的更改仅适用于2至6节串联电池应用?

    谢谢。

    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    您必须以朋友的身份请求我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Kang、

    感谢您的回答。

    如下图所示、我只能取消友谊请求。
    因此、如果我正确地解串该系统、您必须接受我的护卫舰请求。

    此外、我认为作为 TI 员工、您可以向我发送私人消息、而不是朋友。
    例如、Matt Sunna、Shirish 和 David Hien 过去就是这么做的。

    或者我应该做其他事情吗?

    感谢您的帮助。

    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    您是否能够接受我的朋友的请求?

    正如我在上面提到的、我们认为我们需要从 地址0x4540到0x45c6读取所有寿命数据。

    感谢您的帮助。

    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我将把它归档到一个要求中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    好的。 谢谢您的回答。

    这将有助于我实现新的6S speet、但不能帮助我完成并向市场发布的7S。

    谢谢。

    Klaus