This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:TPS63070的 VIN 测试条件

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949573/tps63070-vin-test-condition-for-tps63070

器件型号:TPS63070

您好!

TPS63070数据表 P6、7.5电气特性、VIN 测试条件中描述的"启动后;Vout >= 3.0V"和"启动时;Vout < 3.0V"是什么意思?
这是否意味着启动时至少需要3.0V 电压?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishie、

    请查看下表:

    一旦启动;Vout >= 3.0V 意味着:一旦启动并且 Vo>=3V、最小 Vin 就会降至2V

    对于启动;Vout < 3.0V 意味着:对于启动、最小 Vin 应大于=3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishie、

    请查看下表:

    一旦启动;Vout >= 3.0V 意味着:一旦启动并且 Vo>=3V、最小 Vin 就会降至2V

    对于启动;Vout < 3.0V 意味着:对于启动、最小 Vin 应大于=3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢你的答复。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 祝您好运!