This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:输出电压钳位功能

Guru**** 2556660 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1, LM76202-Q1, LM7480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949961/lm7480-q1-output-voltage-clamp-function

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件: LM76202-Q1LM7480

大家好、

从下面的引信可以看出、LM7480-Q1似乎具有可调节过压位功能、如 LM76202-Q1。 正确吗?

如果是、钳位电压是否通过数据表中的公式(8)计算?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、

    LM7480-Q1可通过将 OV 引脚上的电阻分压器连接到 OUT 来钳制输出电压、如下面的图11-25所示。

    通过打开和关闭 HFET 可实现输出电压钳位。 因此、输出电压将具有一些纹波、如图11-26所示。  

    R2和 R3需要以这样的方式进行选择:当 OUT 达到所需的钳位电压时、HFET 关断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Praveen-San、

    感谢您在 OVP (钳位)时澄清和解释 IC 如何调节输出电压。

    LM7480没有 LM76202等内部固定钳位电压阈值、我对吗?

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、

    LM76202具有两个过压钳位选项。 其中一个选项类似于 LM7480-Q1、其中 OUT 信号通过电阻分压器连接到 OVP、如下所示。

    另一个钳位选项是将 OVP 连接到 RTN、并将钳位阈值设置为38V 的固定值、如下所示。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Praveen-San、

    感谢您的快速反馈。 我知道 LM7480没有内部钳位电压阈值、而是通过电阻分压器实现可调电压钳位功能。

    我会向客户推荐这两种器件。

    此致、

    Saito