This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:BQ25887充电电流测量

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25887

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947266/bq25887-bq25887-charging-current-measurements

器件型号:BQ25887

你好!

使用内置 ADC 测量充电电流时遇到问题。 从寄存器 REG1A:REG19读取的值比实际充电电流低大约20%。 例如:实际电流为 1.082A、ADC 值为 0.857A。在较低电流下、产生的差值为:实际 0.271、从 ADC 读取 0.257A

包括 Ibus 电流在内的所有其它参数都是正确的。

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oleg、

    您能否详细说明您的测量设置? 这在 EVM 上吗? 您在哪里测量? 您使用什么设备进行测量?

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、我没有 EVB。 这是在我自己的 PCB 上。

    2.我测量通过较高电池的电流(请参阅图1)。

    我串联了两个万用表:Uni-T UT61E 和 RIGOL DM3061。 两个结果相同(请参阅图2)。

    图 3中显示了 BQ25887寄存器和 Ichg 的解码值。

    它比测量值低21%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oleg、

    您是否测量过 CBSET 电阻器的电流? 我怀疑某些电流可能会流经该路径、因为您的 VTOP 和 VBOT 差别很大。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.由于两个万用表的电阻串联、VTOP 和 VBOT 是不同的。

    2.我想如果一些电流流经 CBSET 电阻器、那么测量的电流将会小于但不大于。

    除了 数据表中建议的44uF 电容外、我还在 SNS 引脚上连接了0.01 μ F 电容、从而取得了一些进展。 现在、电流差为6-7%、电流低于500mA 时接近0%。 但这是目前的最佳结果。 通过结合1nF 至1uF 的不同电容、在1A 或更高的电流下、我从未获得过精确的电流测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oleg、

    我今天将在实验室中对此进行研究、看看我是否可以在 EVM 上重新创建不精确度。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oleg、

    我无法重新创建您看到的差异。 我已附上我的设置照片。 我有一个问题:您的布局是否有一个感应电阻器进入电池?

    通过这种方法测量电流可能更好。 如果不是、我建议订购 EVM、看看您是否可以在该布局的侧面再现问题并使用 EVM 上的感应电阻器。

    我的直觉是万用表是这里的问题。

    谢谢、

    Ricardo

    e2e.ti.com/.../BQ25887_5F00_ADC_5F00_Accuracy.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。
    
    现在、我知道问题在我的设计中。 我将尝试使用低电阻阻阻阻阻器测量电流、并尝试其他元件和 PCB 迹线配置。
    
    如果有新结果、我将在此写入。