Other Parts Discussed in Thread: BQ25887
你好!
使用内置 ADC 测量充电电流时遇到问题。 从寄存器 REG1A:REG19读取的值比实际充电电流低大约20%。 例如:实际电流为 1.082A、ADC 值为 0.857A。在较低电流下、产生的差值为:实际 0.271、从 ADC 读取 0.257A
包括 Ibus 电流在内的所有其它参数都是正确的。
感谢您的回答。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.由于两个万用表的电阻串联、VTOP 和 VBOT 是不同的。
2.我想如果一些电流流经 CBSET 电阻器、那么测量的电流将会小于但不大于。
除了 数据表中建议的44uF 电容外、我还在 SNS 引脚上连接了0.01 μ F 电容、从而取得了一些进展。 现在、电流差为6-7%、电流低于500mA 时接近0%。 但这是目前的最佳结果。 通过结合1nF 至1uF 的不同电容、在1A 或更高的电流下、我从未获得过精确的电流测量。
Oleg、
我无法重新创建您看到的差异。 我已附上我的设置照片。 我有一个问题:您的布局是否有一个感应电阻器进入电池?
通过这种方法测量电流可能更好。 如果不是、我建议订购 EVM、看看您是否可以在该布局的侧面再现问题并使用 EVM 上的感应电阻器。
我的直觉是万用表是这里的问题。
谢谢、
Ricardo