This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:寿命数据复位

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938666/bq27z561-lifetime-data-reset

器件型号:BQ27Z561

您好!

我的客户迫切需要知道如何在此设备中重置寿命数据。
他尝试了几种方法:

'更换电池后、重置电量监测计中的寿命数据(例如放电周期、运行状况)。 查看 BQ27Z561技术参考中的 LifetimeDataReset()以及如何实现它,但它永远不会重置寿命数据(保持原样)。 I2C 连接工作正常、因为电量监测计的所有其他命令都工作正常。

在重置寿命数据之前、我已尝试禁用和启用寿命数据收集。 这两种情况都不起作用。 我还尝试同时禁用监测、但也不起作用。 我还尝试在切换寿命数据收集之后以及在发送寿命数据重置命令之前重置器件、这也不起作用。"

请回复 a.s.a.p.

非常感谢。 /M.A.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M.A.M.:

    我刚刚检查了 TRM、需要注意的一点是、此命令在密封模式下不可用。 器件是否密封?

    这是一个子命令、意味着您需要将0x0028写入命令0x3E。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Matt 的进一步检查。

    设备未密封。

    但我要提醒他们子命令。

    B.R M.A.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户确认-他写入0x3E、0x28、0x00。

    BR M.A.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以让它们尝试写入0x00 0x28、0x00?

    我注意到 TRM 在部分13.2中有此描述: 建议将“命令专用”操作发送到0x00和0x01

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需关闭此 E2E 主题,因为某些参数必须单独重置,并且不受 LifeTimeReset()的影响,例如“周期计数”和“Qmax 周期计数”。
    这造成了一些困惑。

    B.R M.A.M