This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27531EVM:不能自动覆盖 bq24193寄存器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949361/bq27531evm-bq24193-register-cannot-be-overwritten-automatically

器件型号:BQ27531EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我正在使用 bqStudio (v1.3.101)。

我想将 bq2419x 的寄存器存储在 bq27531的闪存中、并自动将其写入 POR。

按 WRITE_ALL 确认已写入。
卸下所有电源,包括电池。
重新连接电池。 (POR)
我在"Registers"选项卡中重新加载了充电器 IC 的寄存器值、但这些设置保留在它们的默认值。

是否有办法自动设置 bq2419x 的寄存器值?

此致

Kameoka 熏蒸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Kameoka h熏 蒸

    无法设置充电器寄存器。 您只能通过旁路模式执行此操作、并让主机对其进行写入。 充电器寄存器不在闪存中、因此每次充电器断电时都需要重新写入这些寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jessica Heider San

    感谢您的回答。

    我理解以下两点
    -充电器寄存器值不会自动覆盖
    -未使用监测计保存的 REG00-0A 值

    是否有顺序设置充电器的寄存器值?
    我认为以下程序至关重要。

    -针对监测计闪存设置旁路模式。
    充电器选项:3fh
    -停止充电器上的 WDT。 REG05:9Ah -> 8Ah
    -更改充电器中的其他寄存器值

    此致

    Kameoka 熏蒸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kameoka-San、您好!

    是的、没关系、这取决于他们的主机。 如果您写入充电电压和电流、这实际上取决于在其监测计或主机上重置看门狗。