This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82085:电源正常工作、但输出电压错误

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82085
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939824/tps82085-power-good-is-active-but-the-output-voltage-is-wrong

器件型号:TPS82085

我使用该部件从3.3V 生成1.8V 电压。

TPS82085输出端的电压错误、约为0.45V。 我认为这是来自具有多个电源的负载 IC。

我认为该部件未正确焊接。

在器件顶部的滤波器上、我测量的电压大约为2.5V。 (因此电压高于 Vout 标称值)

输出电压错误、电源正常引脚处于活动状态。

此行为是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffen、

    您能否发送设计原理图?
    您使用什么来为 TPS82085的输入供电 ?您的应用负载(Iout)是多少?

    在测量输出电压时、您能否通过输出电容器测量该电压。
    此外、在器件启动时发送 VIN、EN、VOUT 和 PG 的测量值、以便我查看启动波形。

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入3.3V com、来自15W 直流/直流转换器、具有滤波器和50m Ω 串联电阻器。

    INPIT 电压由 TPS22025开启、TPS22025已激活  

    使能(PWRGOOD_VCCINT)由之前启动的另一个 TPS82085提供、因此输入电压具有稳定的持续时间。

    此状态下的输出电流很低、约为25mA

    我在 C831上测量了电压。 0.45V

    我在 TPS82085顶部测量了电压:约为2.45V (不确定正确的值)

    在>90%的电路板中、一切正常、我认为这是焊接工艺的单独误差。

    但 PG 引脚变为有效(低电平)、并启用进一步的电源稳定器(我在本论坛中的问题最初是什么)

    故障电路板位于维修环路中、因此我无法再对其进行测量。

    您好!

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (抱歉、一些清除)

    输入电压通过 TPS22025打开、该电压在直流/直流转换器电压打开大约10毫秒后激活。

    (笑声)

    但 PG 引脚变为活动状态(断开)、从而启动进一步的电源稳定器(我在本论坛中的问题最初是什么)

    (笑声)

    总之、我认为该器件的工作原理与描述的一样:

    当输出引脚断开时、器件的输出电压将高于折返引脚上电压的95%。

    在我的案例中、输出大约为 FB 引脚 电压的500%。

    PG 引脚处于激活状态。 不是最佳的、而是根据书面规则。

    您好!

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffen、

    是的、PG 引脚的行为符合数据表中的要求。
    但我仍然想知道、对于某些电路板、Vout 会大于标称值的问题。
    请检查焊接情况并与电路板制造商联系。

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davor、

    感谢您的回复。

    正如我在第一篇文章中提到的、该器件未正确焊接。

    当输出没有连接时、分压器向 FB 引脚提供非常小的电压、器件的输出达到最大值。

    不幸的是、PG 引脚处于正常状态。

    这符合" VOUT 标称值的95%以上"的描述、但总的来说、这是器件的功能缺陷。

    在我看来、为 PG 输出添加上边界是一个好主意。

    最后、我可以忍受这个问题。

    大家好、Steffen