我使用该部件从3.3V 生成1.8V 电压。
TPS82085输出端的电压错误、约为0.45V。 我认为这是来自具有多个电源的负载 IC。
我认为该部件未正确焊接。
在器件顶部的滤波器上、我测量的电压大约为2.5V。 (因此电压高于 Vout 标称值)
输出电压错误、电源正常引脚处于活动状态。
此行为是否正确?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Steffen、
您能否发送设计原理图?
您使用什么来为 TPS82085的输入供电 ?您的应用负载(Iout)是多少?
在测量输出电压时、您能否通过输出电容器测量该电压。
此外、在器件启动时发送 VIN、EN、VOUT 和 PG 的测量值、以便我查看启动波形。
此致、
Davor
输入3.3V com、来自15W 直流/直流转换器、具有滤波器和50m Ω 串联电阻器。
INPIT 电压由 TPS22025开启、TPS22025已激活
使能(PWRGOOD_VCCINT)由之前启动的另一个 TPS82085提供、因此输入电压具有稳定的持续时间。
此状态下的输出电流很低、约为25mA
我在 C831上测量了电压。 0.45V
我在 TPS82085顶部测量了电压:约为2.45V (不确定正确的值)
在>90%的电路板中、一切正常、我认为这是焊接工艺的单独误差。
但 PG 引脚变为有效(低电平)、并启用进一步的电源稳定器(我在本论坛中的问题最初是什么)
故障电路板位于维修环路中、因此我无法再对其进行测量。
您好!
Steffen
(抱歉、一些清除)
输入电压通过 TPS22025打开、该电压在直流/直流转换器电压打开大约10毫秒后激活。
(笑声)
但 PG 引脚变为活动状态(断开)、从而启动进一步的电源稳定器(我在本论坛中的问题最初是什么)
(笑声)
总之、我认为该器件的工作原理与描述的一样:
当输出引脚断开时、器件的输出电压将高于折返引脚上电压的95%。
在我的案例中、输出大约为 FB 引脚 电压的500%。
PG 引脚处于激活状态。 不是最佳的、而是根据书面规则。
您好!
Steffen
您好、Davor、
感谢您的回复。
正如我在第一篇文章中提到的、该器件未正确焊接。
当输出没有连接时、分压器向 FB 引脚提供非常小的电压、器件的输出达到最大值。
不幸的是、PG 引脚处于正常状态。
这符合" VOUT 标称值的95%以上"的描述、但总的来说、这是器件的功能缺陷。
在我看来、为 PG 输出添加上边界是一个好主意。
最后、我可以忍受这个问题。
大家好、Steffen