This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62823:大约 SW 引脚的额定电压

Guru**** 2604045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940201/tps62823-about-rated-voltage-of-sw-pin

器件型号:TPS62823

尊敬的团队:

当我检查 SW 引脚的电压时、它的额定值过高。

SW 引脚的电压超过 Vin+0.3V、超过 Vin 的时间长于10ns、因此无法应用弛豫条件。

有问题吗?

条件:输入电压=5V,输出电压=3.3V,输出电流=0.1A

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    数据表中 SW 引脚的绝对最大额定值规格(-0.3V、6.0V)仅适用于直流电压。 由于 SW 引脚仅在20ns 内超过6V 并限制为350mV、因此这应该是正常的。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel-San、

    不幸的是,我不能理解英文中"那么不应该是好的"的含义。

    总之、是否没有问题或是否有问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    更正了拼写错误。 超过6V 的 SW 引脚、但尖峰电压限制为350mV (脉宽:<20ns)  应该很好(这意味着我不预见它会有任何问题)。

    此致、

    Excel