This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:BQ24725A ACFET 意外关闭

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940297/bq24725a-bq24725a-acfet-unexpected-switched-off

器件型号:BQ24725A

各位专家、您好!

BQ24725ARG---ACFET (所附原理图中的 Q27)在交流(ACOK 电压为3.35V)和电池连接时关闭、出现一种意外现象、电池将持续放电、直至低电压关闭系统。 我们必须同时移除交流和电池、以使 ACFET 重新导通。

电容值与 EVM 原理图中的电容值不同、这些参数偏差是否会导致充电器关闭 ACFET? 或者是否有任何其他情况、例如瞬态事件、会导致充电器关闭 ACFET、再也不会回来?

下面是一些与我们板上使用的参数相关的问题、希望您能提出意见。

1)、已安装33nF C291。 它是否会产生负面影响?

2)、安装 C379和 R548会产生什么副作用?

3)、如何选择 C470和 C548?

原理图如下所示。

谢谢、

Peng、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    粘贴在原始帖子中的原理图消失、在此重新附加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    1) 1)我建议移除33nF C291电容器。 这样做的原因是遵循3)中给出的 CGS 和 CGD 选择指南。

    2) 2) C379可帮助对 SRP 进行共模滤波、但这不是必需的。 R548有助于更快地对 BATFET 的 CGS 放电。 EVM 上未安装 C379和 R548、但我认为它们不会导致您观察到的 ACFET 行为。

    3) 3)数据表第17页底部讨论了 CGS 和 CGD 电容器选择。 作为参考、BQ24725A EVM 使用 CGS = 100nF 和 CGD = 2.2nF。 通常、我建议遵循 EVM 组件值。

    有多种情况会锁存 ACFET 和 RBFET。 在更详细地检查这些条件之前、我建议更新电路板上的电容器、使其与 BQ24725A EVM 更相似。

    此致、

    Angelo