各位专家、您好!
BQ24725ARG---ACFET (所附原理图中的 Q27)在交流(ACOK 电压为3.35V)和电池连接时关闭、出现一种意外现象、电池将持续放电、直至低电压关闭系统。 我们必须同时移除交流和电池、以使 ACFET 重新导通。
电容值与 EVM 原理图中的电容值不同、这些参数偏差是否会导致充电器关闭 ACFET? 或者是否有任何其他情况、例如瞬态事件、会导致充电器关闭 ACFET、再也不会回来?
下面是一些与我们板上使用的参数相关的问题、希望您能提出意见。
1)、已安装33nF C291。 它是否会产生负面影响?
2)、安装 C379和 R548会产生什么副作用?
3)、如何选择 C470和 C548?
原理图如下所示。
谢谢、
Peng、