This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:具有24V 输出的电路

Guru**** 2506655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, PMP22301, TPS23754EVM-420, CSD19534Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940361/tps23754-circuit-with-24v-output

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: PMP22301CSD19534Q5A

您好!

我正在考虑使用 TPS23754器件创建电路。
规格如下。
我想根据参考设计 PMP22301创建电路、但我也考虑在此设计中进行以下更改。

(问题1)
为了实现小型化、我想将变压器更改为750314782。
我要附上这些材料。
电感值会变小、但可以将变压器更改为这样吗?

(问题2)
我想添加一个使用 Gate2的同步整流电路来提高效率。
我想使用下图红线所示的 TPS23754EVM-420电路。
除了 Q1 FET、是否还有任何其他需要更改的器件?

(问题3)
我认为次级侧同步 FET 需要大约100V 的 DS 之间的电压。
因此、我想使用 CSD19534Q5A。
我可以使用该 FET 吗?
此外、请告诉我是否有其他推荐的 FET。

(问题4)
为了执行 Gate2的同步整流、是否还有其他需要更改的东西?

(规格)
输入电压:48V
输出电压:24V
输出电流:1A
拓扑:反激式

此致、

e2e.ti.com/.../750314782.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    (1)请参阅以下应用手册以计算二极管整流反激式中的变压器参数:  

    至于您的其余问题、我不建议使用24V 输出的驱动同步反激式转换器。  

    我强烈建议您将其保持为二极管整流。  

    否则、

    (2)所有用红色圈出的部件都需要加以评估。  

    (3)您将需要一个200V 或更高的 FET

    (4)您可能需要更改反馈和输出电容/电感。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师