主题中讨论的其他器件: PMP22301、 CSD19534Q5A
您好!
我正在考虑使用 TPS23754器件创建电路。
规格如下。
我想根据参考设计 PMP22301创建电路、但我也考虑在此设计中进行以下更改。
(问题1)
为了实现小型化、我想将变压器更改为750314782。
我要附上这些材料。
电感值会变小、但可以将变压器更改为这样吗?
(问题2)
我想添加一个使用 Gate2的同步整流电路来提高效率。
我想使用下图红线所示的 TPS23754EVM-420电路。
除了 Q1 FET、是否还有任何其他需要更改的器件?
(问题3)
我认为次级侧同步 FET 需要大约100V 的 DS 之间的电压。
因此、我想使用 CSD19534Q5A。
我可以使用该 FET 吗?
此外、请告诉我是否有其他推荐的 FET。
(问题4)
为了执行 Gate2的同步整流、是否还有其他需要更改的东西?
(规格)
输入电压:48V
输出电压:24V
输出电流:1A
拓扑:反激式
此致、