我们的客户正在考虑将 VREGIN 直接连接到电池(3.2V 至4.2V)。
(此配置 是通用配置、如数据表等参考电路中所示)
在这种情况下、他们的问题是、当电池完全放电时、电量监测计 IC 无法启动。
另一方面、MCU 处于活动状态 、由交流适配器供电。
此时、他们想要检查 BQ27520-G4到 MCU 的 I2C 端口的击穿电压(容差)是否会成为 问题。(损坏??) 或不是。
如果 BQ27520-G4 在这种情况下具有失效防护功能等 ,则应为“无 问题”
虽然这 种配置似乎被其他公司广泛采用, 但您能给我们 评论 吗?
此致
T.Sakuma