This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:BQ27520-G4的 I2C 故障安全功能

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27520-G4
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938336/bq27520-g4-i2c-fail-safe-function-of-bq27520-g4

器件型号:BQ27520-G4

我们的客户正在考虑将 VREGIN 直接连接到电池(3.2V 至4.2V)。

(此配置 是通用配置、如数据表等参考电路中所示)

在这种情况下、他们的问题是、当电池完全放电时、电量监测计 IC 无法启动。

另一方面、MCU 处于活动状态  、由交流适配器供电。

此时、他们想要检查 BQ27520-G4到 MCU 的 I2C 端口的击穿电压(容差)是否会成为 问题。(损坏??) 或不是。

如果 BQ27520-G4 在这种情况下具有失效防护功能等 ,则应为“无 问题”   

虽然这 种配置似乎被其他公司广泛采用, 但您能给我们 评论 吗?

此致

T.Sakuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我们一些关于这方面的意见 吗?  因为我们正在等待3天。

    此致

    T. Sakuma

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakuma-San、

    数据表指出、这些引脚的绝对最大电压为5.5V、因此不应损坏器件。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt San

    对于 BQ27520 (由于电池放电而不能通电)和 MCU (通过外部电源供电)   

    BQ27520的 I2C 端口连接到 MCU 的 I2C 端口是否没有损坏?

    BQ27520的 I2C 端口是否具有故障安全功能以支持这种情况?  

    T. Sakuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakuma-San、

    您是否在问 BQ27520是否具有损坏 MCU 的保护功能?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt San

       在 BQ27520 (由于电池放电而无法通电)和 MCU (由外部电源供电)的情况下,BQ27520的 I2C 端口是否不会损坏?   

    如果是,您能否告诉我们不这样做的原因?  

    此致

    萨库马