主题中讨论的其他器件:LM3409HV、 LM3409
尊敬的先生:
我自己制作的 LED 驱动器板、它与 AN-1953 LM3409HV 评估板中的电路非常相似、但布局不同。
将 PWM 占空比设置为95%以下时、电路板会产生噪声振铃。 我记录它并进行频谱分析、以获得以下图像:
。PWM 频率为2KHz μ s
然后、我尝试找出噪声来自哪里。 我通过用细线将这些器件连接到电路板来隔离所有电容器/电感器/PMOS、并使用耳机 麦克风逐一记录器件的声音、最后确定噪声主要由 LM3409产生、这是我的惊喜。 我在网络上发现的所有内容都是 电容器或 电感器产生噪声。 我被卡住了。。。
为了消除噪声、我需要进行哪些更改?
原理图:
BOM:
布局:
e2e.ti.com/.../PCB3_5F00_0814.rar
输入电压:52.
输入 PWM:2kHz