This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV-Q1:LM3409芯片可生成 PWM 输入的倍频声音振铃

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949198/lm3409hv-q1-the-lm3409-chip-generate-frequency-multiplication-audible-ringing-of-pwm-input

器件型号:LM3409HV-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3409HVLM3409

尊敬的先生:

我自己制作的 LED 驱动器板、它与 AN-1953 LM3409HV 评估板中的电路非常相似、但布局不同。

将 PWM 占空比设置为95%以下时、电路板会产生噪声振铃。 我记录它并进行频谱分析、以获得以下图像:

。PWM 频率为2KHz μ s

然后、我尝试找出噪声来自哪里。 我通过用细线将这些器件连接到电路板来隔离所有电容器/电感器/PMOS、并使用耳机 麦克风逐一记录器件的声音、最后确定噪声主要由 LM3409产生、这是我的惊喜。 我在网络上发现的所有内容都是 电容器或 电感器产生噪声。  我被卡住了。。。

为了消除噪声、我需要进行哪些更改?

原理图:

BOM:

布局:

e2e.ti.com/.../PCB3_5F00_0814.rar

输入电压:52.

输入 PWM:2kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    R9是0.33 Ω 还是0.18 Ω?  在0.18欧姆时、电流将高于电感器额定值。

    PWM 调光时、可闻噪声很常见。  大多数情况下、它是电感器、也可以是陶瓷电容器。  虽然输入电容器仍可能导致可闻噪声、但 LED 上没有一个。  LM3409不太可能导致可闻噪声、尽管它可能由其他组件在 PCB 中产生。  我会尝试从不同的电感器开始。  您可以使用短接线使电感器远离电路板、以查看它是否是主要问题。

    频率乘法是由于 PWM 是方波。  这些是2 KHz 基频的谐波。

    您的 LED 负载电压和预期电流是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Irwin!

    R9为0.33 Ω、我预计28W LED 模块的电流为700mA。

    请参阅 https://www.ti.com/lit/an/slua821/slua821.pdf、 我用短导线将所有电容器和电感器从 PCB 上走开、并尝试使用试管、以发现  当 电感器保持静音时、C1/C2将产生最大的噪声、

    但我仍然听到 PCB 板的声音。 是 MOSFIT 还是导数?

    决定将 PWM 频率更改为20kHz、以产生过多的人感知噪声。 然后、频谱峰值移动到20kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电容器可能会损坏。  我认为 MOSFET 或二极管不会产生噪声、尽管这是可能的。  这是一个非常常见的问题。  20KHz 是它周围的一种常见方法。  请注意、您的调光线性度可能不是那么好。  这取决于您的输入电压、电感器值和 LED 电压。

    此致、