This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54140:正在从 TPS54040切换? ECO 模式至正常模式?

Guru**** 1554590 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54140, TPS54040
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949702/tps54140-switching-from-tps54040-eco-mode-to-normal-mode

器件型号:TPS54140
主题中讨论的其他器件: TPS54040

您好!

电路板上有一个由直流直流 TPS54040供电的双 USB 集线器;外部大容量电容器承载过多浪涌、我无法通过软启动进行控制。 是否可以使用 TPS54140型号1:1?

是否应重新拟订补偿?
我相信、与较小的双路(TPS54040)相比、TPS54140在较低的电流下工作(正常运行)、将在 ECO 模式下工作。 它涉及什么?
EMI 噪声、或者可能需要通过从 ECO 模式切换到正常模式来验证反应时间?

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    它认为可以将一个稳压器替换为另一个稳压器。  主要区别在于额定电流。

    您可能必须调整电感器值和补偿。

    您应该使用 Webench 工具或网页上的组件计算器来提供帮助  

    设计中。

    谢谢