请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54140 主题中讨论的其他器件: TPS54040
您好!
电路板上有一个由直流直流 TPS54040供电的双 USB 集线器;外部大容量电容器承载过多浪涌、我无法通过软启动进行控制。 是否可以使用 TPS54140型号1:1?
是否应重新拟订补偿?
我相信、与较小的双路(TPS54040)相比、TPS54140在较低的电流下工作(正常运行)、将在 ECO 模式下工作。 它涉及什么?
EMI 噪声、或者可能需要通过从 ECO 模式切换到正常模式来验证反应时间?
非常感谢、
Antonio