This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:有关数据表第9.2.2.1节的更多详细信息

Guru**** 2537350 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940022/lm66100-more-details-on-section-9-2-2-1-of-the-datasheet

器件型号:LM66100

您能否帮助提供有关如何防止两个器件关闭以及实现 ORing 功能的指导?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    本段详细介绍了 LM66100如何无法执行负载共享、即、当两个输入电压相同时、两个 LM66100都可以关闭。 2x LM66100系统仅用于两种不同的电压电平或介于这两种电压电平之间。 有时、如果电源具有一定的电容性质、则电压下降非常缓慢。 这可能会导致 LM66100出现问题、因为这可能会导致两个输入电压在相当长的时间内处于相同的电平。

    解决此问题的最简单方法是按照第9.2.2节所述构建系统。 当 IN1下降并且切换到 IN2时、"TOP" LM66100上的 ST 引脚被拉至 GND。 该开漏路径可用于通过放电电阻对 IN1轨进行放电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Shreyas、  

    对于该放电电阻器、电路应该是什么样的?

    谢谢

    Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    数据表中的图17描述了带有偏移电阻器的 OR-ing 系统。 IN1和连接到 ST1和 CE2的节点之间放置了一个电阻器。

    谢谢!