This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74801:TPS748压降电压

Guru**** 2561470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940301/tps74801-tps748-drop-out-voltage

器件型号:TPS74801

大家好、

数据表显示、在1.5A 输出电流下、VIN 压降最大值为165mV、那么当输出电流为0.75A 时、最大值如何?

我还看到另一张图片显示、最小压差电压似乎与输出电流呈线性关系、如下所示、因此如果输出电流为1.5A 的一半、最大 Vin 最小压差值是否为165mV 的一半?

 

谢谢!

Zhizhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhizhao、

    内部导通元件是 MOSFET、因此压降电压仅为负载电流* RDS_ON。
    如图5所示、RDS_ON 值约为线性值。
    如果您的负载电流为最大负载的50%、那么您可以采用165mV 并将其减半以获得压降电压。

    对于750mA、您可以使用82.5mV 作为最大压降电压。

    谢谢、

    斯蒂芬